Other Parts Discussed in Thread: OPA1632
Hello
在芯片手册中有3个参数:Input voltage Differential input voltage和 Common-mode input range。
它们的值分别为:Input voltage =+/-Vs Differential input voltage = +/-4V Common-mode input range=+/13.6V
实际使用的时候我们供电电压Vs=+/-15V 电路拓扑采用反相放大结构(反相端接信号,同相端直接接地)。
有直流偏置电压加在运放的反相端,直流偏置电压范围+/-10V。
麻烦问一下该运放反相端的最大输入电压是多少?+/-10V的偏置电压是否会造成运放损坏?
什么时候考虑差分输入电压范围(+/-4V)?
什么时候考虑共模输入电压(+/13.6V)?
如果在运放上电前,反相端已经存在+/-10V电平,应该考虑那个输入电压范围呢?
谢谢