电源电压:48V;
输入信号:正弦波 f=1K,Vpp=3.5V;
输出信号:正弦波 f=1K, Vpp=45V;(波形出现轻微失真)
负载:4欧姆,BTL工作模式;
问题:输入信号的频率为1K时,工作20s后FAULT置低(出错,确定是OTE),输入频率10K时,可正常10min。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有加散热片提高散热吗?TPA3255的芯片正面有个heat slug,需要加heat sink. 可参考下EVM user's guide 中所用的散热片型号:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slou441/slou441.pdf
请问下,上电时序对热保护有影响吗?我刚做的3255样板,相比5630做出来的散热要差一点,这芯片导热片太小了,热不容易散出来,散热这块没做好,功率就出不来,我试了4种散热方式,都不是很理想,建议TI的大功率芯片可以做大一点,至少导热PAD要做大点,我的几款样板试出来的效果:只要散热没打好打紧,输出信号一上来就瞬间保护。
首先感谢您的建议。
想看时序,主要想看下在上电多久后fault报错。
楼主,在吗?最近我也在研究这个TPA3255,好像发现了跟你有些类似的问题
电源电压:40V
输入信号:1kHz 正弦波,Vpp=2V;
输出信号:1kHz 正弦波,Vpp=20多V
负载是4R水泥电阻,BTL工作模式
没过几秒就进入OTE模式了
感觉就是芯片上的温度延伸不到散热片上
听您的意思 是不是散热片跟芯片接触不到位 就会发生这种情况?
我是芯片和散热片之间还有一层导热胶
不知道您板子上的散热片是怎么设计跟芯片接触的?
如果一下说不清楚,可以加我QQ646474445
非常感谢
!