新人求助,最近在设计一个二阶MFB滤波器,截止频率在300KHZ,直流增益为1,我想请教一下,运放在有源滤波情况下,是不是一般只考虑它的增益带宽积和压摆率呢?这种时候需不需要考虑运放是否单位增益稳定?
我拿OPA842和OPA847都用TINA仿真了一下,看起来似乎是都可以的。但还是不太确定,希望得到各位高人的帮助,萌新感激不尽!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要的,任何放大器设计为滤波器的时候都需要考虑稳定性问题,不单是单位增益稳定,有些滤波器由于在环路中加入了额外的零极点,会导致本来单位增益稳定的运放变得不稳定。使用TINA仿真的时候,需要使用仿真稳定性的方式来仿真。这些方式包括首先仿真环路的增益裕量和相位裕量是否足够,其次使用单位阶跃响应看输出是否有尖峰振铃,最后闭环AC增益曲线是否在截止频率凸起,这些都可以从某些方面表征稳定特性。
感谢您的回复~我还少贴了个图,就是观察示波器的波形,各个频率点的都看了看,没有出现振铃那些现象,那么能否说明可以不用再观察仿真稳定性呢?
另外再请教一下您,当我把运放换成非单位增益稳定的OPA847,发现输出依然很稳定,这种情况是不是说明外围传递函数形成的零极点可能形成了补偿导致其输定稳定呢?还是说,TINA的幅频特性分析对于不同运放并没有考虑到它们具有不同的开环增益曲线,必须用仿真稳定性分析才能得到比较正确的结论?