参照TI的单电源运放电路手册和运放的单电源操作,我用TLC2272搭了一个单电源供电的同相放大器,无论PSPICE仿真还是实际电路测试没有得到期望的结果(改为反相放大器结构仿真和实际测试均OK),想请教一下问题在哪?谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参照TI的单电源运放电路手册和运放的单电源操作,我用TLC2272搭了一个单电源供电的同相放大器,无论PSPICE仿真还是实际电路测试没有得到期望的结果(改为反相放大器结构仿真和实际测试均OK),想请教一下问题在哪?谢谢~
你这个电路至少有3个问题。
1. C4挡掉直流,但是这样在3号引脚,正输入端处的直流工作点是个不确定值。这种情况下运放肯定不能正常工作。为了重建直流点,可以把2.5V的基准拉过来用。
2. 100n的电容对于1K的信号来说还是太小,建议换成20uF,以免降低电路在1K这个频点处的幅度响应。
3. 10K和100K的电阻有点大,因为你电路现在还没在输出端挂负载,所以具体影响不太好评估。建议挂上负载后,调低这两个电阻值。
建议的电路图如下,可以拿去评估一下。
按照您给的电路,我试了一下可以获得期望的结果,非常感谢~还想再请教一下,如果这一级同相放大是作为中间级的话,还需要用这种方法吗?我在仿真过下图中的电路(没实际测试过),可以获得期望的结果。是不是可以理解成前一级反相放大的输出设置了后面一级正相输入端的直流工作点呢?还希望您能再指点一二,谢谢~
第一个电路的直流工作点就是Vref,可以正常工作。第二个电路里,因为两个输入的直流都是Vref,所以理论上也可以正常工作。需要注意两点
1. 第一级的输出肯定会带offset,这个offset会被第二级放大,建议仿真或测试的时候注意一下,避免影响第二级的输出摆幅。也可以在第一级和第二级的同相端串电阻用以平衡offset。
2. C1这个电容容值够吗?你再仿一下,不够的话可以往上加,但是这样就要前级有足够的驱动能力,能带起C1这样的大电容。