有两个问题,请教大家:
(1)我最近使用TLC084AIDR做了一个电压跟随器,正相输入端接地,反相输入端接输出,使用6.4V单电源供电,其他外围电路都不接,这时测试发现输出有0.2V的电压输出,查询DATASHEET,发现在在无输入情况下输出低电平大概就在0.2V左右,我想问一下这是什么原因造成的,是否使用双电源就可以解决?
(2)因为要在6.4V电池供电情况下,选用低噪运放、最后用一级电压跟随器带220ohm左右的负载,输出大概5V的信号。因为带载较大,所以选了两款运放一个是TLC084AIDR(已购买)、另一款是TLV4172IDR(未购买),我想知道TLV4172IDR是否也存在第一个问题,低电平输出也会有较大误差。