我是一技术小白,咨询下各位大神们,希望各位大神们轻喷。
我用XTR115和TLC5615组成了一个24V,4-20ma的信号发生电路,电路原理图如图。
在使用初期,由于执行器不断的在筛选,当时也并没有出现使用一段时间后XTR115烧片导致的输出无法控制,始终输出25ma的问题。
在近期使用过程中,有将近10块板子出现了XTR115烧片的情况,在烧片以后,输出电流无法控制,始终输出25ma,都是在使用了2-3天后出现的,一直找不到原因。
外部负载采用的是4V恒压采集的方式,4ma时,负载为1000Ω,20ma时,负载为200欧姆,不知道我这种方案是否存在问题,请各位大大们多多指教