This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么我画的OPA847的放大电路在放大小信号的时候有噪声,而且频率越高放大倍数就越小,请问有什么办法解决吗?
在放大小信号的时候有噪声, 这是正常情况. 其实噪声一直这么大, 只是因为你的信号小了, 噪声造成的影响就变大了.
消除/降低噪声, 是一个复杂的系统工程. 跟选择的元器件, 电路的结构, 布线, 以及环境, 包括电源和外部的空间电磁辐射都有关
频率越大,放大倍数减小是正常得,你可以在前面加一级放大电路,和后面的放大倍数调整好,这样后面的频率就可以升高了。,
加一级放大电路?用op07吗?
要加一级什么放大电路比较好呢?
根据你实际的带宽需要以及增益的控制,先确定你的芯片,再确定你的放大倍数。