Other Parts Discussed in Thread: LMH6643
请教一下:
我司用LMH6643MA搭建了一个电容三点式振荡电路,C用的陶瓷贴片电容,L用的线圈(用来探测金属);
问题是:1. 有部分机器不起振或不稳定,但把LMH6643吹热一点就会起振;
2. 有部分机器在实验室振的很好,但在室外振荡就不稳定,频率会跳;
请问这是因为什么?可怎样改善?十分感谢!
附图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH6643
请教一下:
我司用LMH6643MA搭建了一个电容三点式振荡电路,C用的陶瓷贴片电容,L用的线圈(用来探测金属);
问题是:1. 有部分机器不起振或不稳定,但把LMH6643吹热一点就会起振;
2. 有部分机器在实验室振的很好,但在室外振荡就不稳定,频率会跳;
请问这是因为什么?可怎样改善?十分感谢!
附图:
你好,
已经把这个问题翻译至TI E2E社区,具体可以参考以下连接。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/high_speed_amplifiers/f/10/t/637643
你好:
谢谢。
不过之前有用E文发过一个LMH6643 贴子 在TI E2E 然后沉底了...
你好,
以下是E2E论坛的回复,你可以参考一下。
1. LMH6643本身并不是作为振荡器工作的,它们确实需要一定的环境(冷/加热)或电压条件来开始振荡,即使设备处在正反馈当中。
2. 信号频率的变化可能来自于室外温度的变化。
一般来说,不建议使用LMH6643作为振荡器,因为涉及到的加热问题可能会损害部件的长期可靠性。可以查看专用的低相位噪声振荡器芯片组,以稳定80kHz振荡频率。您可以在时钟和计时论坛上发帖帮你选择80kHz的振荡器:https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48。
你好,
感谢回复,
1. 此电路设计目的是产生正反馈的;
2. 有可能
3. 您提到的80KHz振荡器是否稳定在此频点?因为我们需要实现的功能是 在电感线圈感应到金属物而使电感值变化时,在80KHz上下产生一定的频率变化,达到探测金属的目的,固定频点应该做不到?