LM3886的TINA仿真电路如下:
输入的是方波,输出的波形如下,橘红色的波形:
问题:1、输出的波形为什么不是标准的方波,怎么变形了?
2、输入正弦波的话输出的是正常的正弦波,LM3886只能输入正弦波吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM3886的TINA仿真电路如下:
输入的是方波,输出的波形如下,橘红色的波形:
问题:1、输出的波形为什么不是标准的方波,怎么变形了?
2、输入正弦波的话输出的是正常的正弦波,LM3886只能输入正弦波吗
我的这个图是按照手册里的标准电路连接的,应该是滤波作用吧
Hi Mutoo-Man,
你这电路的输出是受到了运放压摆率的限制,所以上升的边沿不够陡峭.
Kailyn Chen 的电路输入频率500Hz,上升沿所占的比重太小,直观上看不出,所以看起来是方波;
你的电路输出频率高,上升沿比重占的大,所以看起来更明显。
LM3886的SR=19V/us,对于想输入50Khz,输出24Vp信号来说已经完全满足了
把方波频率变小比如100hz,输出也不是标准的方波,但是输入其他波形,比如正弦三角这种输出都没问题,为啥方波就不行呢?我用SR公式计算的,LM3886的SR完全满足了,这是咋回事
严格意义上来讲,所有的运放处理方波都是这样的,因为确实是受到压摆率的影响,压摆率的概念:
SR=ΔVout/Δt。 如果非常标准的方波,那么Δt=0, SR趋向于无穷大才行。 因此您得不到非常标准的方波确实因为压摆率的影响。