This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用OPA690实现负电阻的问题

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

尊敬的专家您好:我用贵公司的放大器OPA690实现了一个负电阻电路,原理图如下,但是发现当pin3引脚输入电压Vin小于1.5V时,pin2引脚都在震荡。比如,当Vpin3=1V时,Vpin6=2.03V。pin2引脚的震荡波形如图中所示。但是当Vpin3=2V时,Vpin2=1.97V,Vpin6=3.88V,pin2引脚就不发生震荡了。时什么原因造成这种震荡?应该如何解决?

  • 你好,你的R5的作用是什么,这个电阻为什么会连接在输出端与正端之间,一般是不建议这样连接的,很容易引起振荡的,且在这之间连接一个小的电阻很容易拉很多电流。

    再者,请描述一下你的应用输入信号时什么,幅值是多少,频率时多大,需要放大多少,电源的要求是多大,对输出的要求。

  • yao shen

          您好,像Flei所说的,一般不建议在输出和正输入端引入正反馈,有震荡风险。你这种实现负阻的方法是对的,但是在您应用OPA690时,请注意我们产品datasheet上面的要求,datasheet上P5页要求应用OPA690时,正向输入端的最小输入电压要在1.5V和3.5V之间,超出这个范围可能会出现功能不正常;另外一种可能,OPA690运放输入正向端连到地的电阻阻值Rp小于50 ohm(也即Rp=R1||Rs,Rs为你的信号源阻抗,假设这里不考虑你正反馈过来的电阻)时,运放会有潜在震荡的风险,datasheet上面P20页在强调稳定性方面问题时,特意指出来这一点。附件是OPA690datasheet。

    希望对您有帮助!也谢谢您对TI 的支持!

    OPA690.pdf
  • 非常感谢Sulyn ZHANG和Flei为我解答问题,我的输入信号是直流源(输出阻抗应该是零),我去做了一下实验,发现电路在输入在1.6V到2.2V变化时,测量正输入端的电压一直是2.13V,反向输入端是2V,输出大概在3.98V,这正常吗?为什么出现了正输入端钳位在2.13V?

    而当输入大于2.2V时,电路就不工作在线性区了,这说明当输入电压大于2.2V时已经不能实现负电阻了。

  • 你好,你的输入信号是输入阻抗为0的直流源,还使用了49.9Ω的电阻进行阻抗匹配,OPA690不是rail-to-rail器件,是一个宽带(200M)的运放,个人感觉OPA690,不太适合你的应用,如果你需要一个全范围放大,可以选择一个rail-to-rail器件。

    如果能再给出你的应用背景(输入电压范围,输出电压范围,单电源,还是双电源等),可以帮助你进行器件选型,或者你可以登录TI主页产品--》运放和线性器件,根据自己的需求进行选择。

  • 单从你的测试结果来看,如果没必要,请先将49.9欧姆和R5的电阻去掉进行测试,能问下你的输入信号是信号源输入,还是你前端的电路输入的?再者这种钳位在2.13V肯定是不正常的。而当输入大于2.2V时,其输出已经超出了output swing的范围,详细的值可以参看datasheet上Page4的Voltage Output Swing。

  • 尊敬的flei您好:我现在也觉得我应该换一个放大器试一试,我现在的输入信号是信号源输入,rail-to-rail器件比一般的放大器有什么优点?对TI网站上器件选型我用的还不是很熟悉,您能否推荐一个放大器呢,双电源供电,频率在100MHz以上,输入电压在0-5V,对输出电压范围不做要求。谢谢

  • rail-to-rail器件就是可以使器件的输出范围靠近电源电压的范围,即若+/-5V供电,非rail-to-rail器件输出可能只有+/-3V的范围,而rai-to-rail的范围会靠近+/-5v,这个跟你需要输出电压范围要求有关系,rail-to-rail详细可参看baike.baidu.com/.../4784572.htm

    另外,对于运放器件的选型,请参看www.ti.com.cn/.../parametricsearch.tsp

    你可以根据自己的需求对于每一项进行勾选,然后会筛选出器件,当然这个需要你双电源的范围,输出电压范围,你要保证输出电压的范围不能超出芯片能输出的电压范围。