因为是高速信号。脉宽在30ns。 电流小到26uA,想转化成电压信号再进行放大。有什么好的方法吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可考虑选用高带宽的跨阻运放,反馈接一大阻值电阻,实现电流到电压的转换,您需要输出多大幅值信号?
输出到毫伏级别 或者微伏级别都可以。因为后面还要加后级放大。
那您看下这几款高速跨阻运放,OPA657,OPA659。
或者差分输出的OPA857。 可先用TINA仿真一下。
是这样的。仿真没问题。但是实际用APD的应用中。 APD要加入反偏高压。 即放大电路的VIN有3V左右的直流电压偏置。 这个直流偏置导致了放大电路不能正常工作。所以这个直流电压怎么才能得到解决?
是信号源的3V偏置?可以在输入端串联一个电容隔离掉,另外在电容后面加一个电阻到地,给运放提供一个直流通路。