Other Parts Discussed in Thread: LMV722
应用说明:
我用LMV722做为音频的前置运放,将小信号放大,根据需要,输入单端,输出差分。电路见附件所示。
该电路参考的诗某官方提供的成熟电路。使用中遇到如下问题:
1、5V供电后,发现该电路的功耗非常大,约1.3W左右,对应芯片和C12电容比较发烫;
2、经过排查,发现C12=100uF有问题,将该电容去掉后,电路功耗回归正常,几乎没有;
3、该100uF电容选用的诗16V的固体铝电容。
4、也尝试过3.3V供电,电路功耗正常,
5、去掉C12电容后的电路测试了一下,模拟信号几乎没有放大。
请问:
1、该电路设计有无缺陷?
2、帮忙分析下问题的根因。
多谢