hello。 现在在做热敏电阻温度采集,原来一直用运放OPA2333,测试也稳定。后因为该芯片较贵,所以重新选了TI 的TLV8812和TLV2333,进行测试,发现温度开始测试时稳定,一段时间后就突然跳变了,跳变很大。这是什么原因呢?
简单说一下原理图,我测试两个通道,通过MOS管切换选择通道。热敏电阻分压用蓝牙芯片GPIO口(虽然不够好,但带载能力够),两路热敏电阻分压后各用一个MOS管,两个MOS管出来合并接到运放上,运放2倍放大,出来直接到蓝牙的ADC口。 原理简单,用原来的OPA2333,没出现过温度跳变,用了价格低的TLV8812,就出现了温度跳变,跳变后测试有的时候热敏电阻的控制电压发生改变,有的时候分压处的电压发生改变,第一种情况有点类似带载能力不够,可是看资料TLV8812比OPA2333功耗还低。第二种情况像是选择通道后运放输入阻抗影响热敏电阻分压电路了,可一般来说运放的输入阻抗很大啊,正是基于此用运放啊。TLV2333也出现了不稳。
望技术能人帮分析一下,原因可能是什么?
在此谢谢,敬请赐教。