This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【2018.4.3上午十点 在线直播】TI 邀您一起携手共同探秘智慧可穿戴解决方案



TI 邀您一起携手共同探秘智慧可穿戴解决方案

智慧可穿戴设备相比于传统医疗设备能够更加方便快捷的让人们了解到自身的一些基本健康指标,市面上对于智慧可穿戴设备的需求在不断增加。智慧可穿戴设备的测量精度,续航能力一直是关注焦点。TI 也一直不断地提升自己的产品,以满足广大客户的需求,在本次直播中,您将了解到TI在智慧可穿戴解决方案上最新的产品,以及它们可以怎样帮助您的设计。

时间:2018 年 4 月 3 日    10:00am~ 11:30am

直播讲师

Andonis Wang(汪松): 德州仪器模拟技术支持工程师,目前主要负责消费类电子客户支持工作。

Haroad Chen(陈红生): 德州仪器模拟信号链专家技术支持工程师 ,TI 技术委员会委员,拥有超过十年的电子行业从业经验。目前主要负责工业和智慧医疗客户的支持。

点击本链接,立即报名!!!

直播内容

模拟前端

生物信号采集原理/模拟前端芯片AFE44系列应用/模拟前端一体化解决方案介绍

电源

针对穿戴设备的充电管理方案/低功耗小体积 DC/DC 和 LDO 解决方案

辅助环境检测

环境光检测/温度检测/湿度检测   

查看智能穿戴应用及产品基本信息

TI 可穿戴设备解决方案总体概览

无线耳机解决方案概览

智能手表解决方案概览

智能服饰解决方案概览

健身与心率监护仪和计步器概览

  

热门产品 描述 下载文档
TIDA-00301 TI 微型光学心率监护仪测量解决方案参考设计
TIDA-00712 TI 智能手表电池管理解决方案的参考设计
TIDA-00452 TI 用于可穿戴设备的温度传感器参考设计
PMP11311 TI 无线充电的可穿戴设备电源参考设计
AFE4900 可同时支持 PPG 和 ECG 的生物传感模拟前端
AFE4410 高性能血氧心率测量模拟前端。支持 4 路 LED 输出和 3 路 PD 输入,低功耗和高信噪比完美结合
AFE4405 高性价比血氧心率测量模拟前端,支持 3 路 LED 输出和 2 路 PD 输入
BQ25120A 高集成度的线性充电芯片,除充电管理功能外集成 DCDC 和 LDO 功能,超低功耗
BQ24040 高性价比线性充电管理芯片
TPS61046 针对可穿戴设备 OLED 屏幕的升压 DCDC,宽电压输入输出范围
TPS7A05 超小封装(1mm*1mm),超低功耗针对穿戴市场的 LDO
OPT3006 低功耗超高灵敏度,环境光检测芯片
TMP116 超低功耗高精度,支持数字输出的人体体温检测芯片
HDC2010 超低功耗高精度,环境湿度检测芯片
DRV2625 超低功耗,集成振动效果库以满足多种不同振动体验的线性马达驱动