Other Parts Discussed in Thread: OPA4140, OP27, OPA140, OPA4227
各位专家好:
我用OPA4140四运放设计了一个仪表放大电路和一个跟随电路,电路见:
一是,如果把中间高通滤波电路去掉,仪表直接接到跟随电路,我在跟随输入之前和输出之后测量结果如下:
正弦波的峰出现很多毛刺,如果加大输入电压,还是在。减小输入电压就没有。
另一个问题是,如果仪表和跟随中间有高通滤波电路,在仪表放大后VF1处测量,和跟随后VF3处测量,结果不同,加入滤波电路会导致零点电位下移,
如果把滤波电路的电阻减小成3k,偏置会小一点
如果电阻保持32K不变,直接去掉电容,
波形变好,并且在VF1和VF3测试结果和上图一样。
出现这些问题,麻烦各位专家答疑一下。