This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

放大器和基准电压使用寿命问题(长期稳定性)

Other Parts Discussed in Thread: REF02

基准电压芯片比如ref02  或者 放大器芯片 的datasheet中都会给出一项指标参数 :  长期稳定性。

这个参数  描述了随着时间的推移,失调电压或者基准电压输出值 的 变化程度。

请问:这个时间是指长期加电工作的时间吗?  

           如果芯片长期不加电,运放失调电压或者基准电压输出值  也会慢慢发生变化吧? 变化率是多少呢?(假设环境是理想环境,良好)

  • REF02的长期稳定性,指的是在上电正常工作情况下,前1000h和第二个1000h的偏移误差。
    对于运放的Vos来说,是由于内部BJT管子的不匹配造成的,指的是当运放的输出为零时,加在输入端的电压。Vos的值在datasheet中都会给出测试条件,并且随着温度的变化而变化。 不加电,运放不工作的的话讨论这个参数意义不大。
  • 之所以关注不加电状态,是因为想知道 运算放大器芯片或者基准电压芯片 的寿命。

    换句话说,运算放大器芯片(或者基准电压芯片) 在良好的环境下 放置10年(甚至更长时间,不加电工作),芯片的各项参数是否会发生变化?

    尤其是重要的参数(例如失调电压,或者是基准电压输出的电压值)。

  • 您好,您说的这种芯片寿命,我们没有相关数据可参考呢,在芯片的datasheet中一般都会给出芯片的潮湿敏感度等级,也就是说芯片在储藏过程中的潮湿度的影响。
  • 亲;储存失效不只是电参数改变,更是焊接可靠性问题。
    因此;规范的企业都有最长储存期限制。通常是3年到五年。这个期限与电参数无关。