Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM, TPA3251
hi ti ,
烦请帮忙提供一下 TPA3251EVM 参考文件的PADS原档,目前我做BTL 做120W , PVDD 30V 16A, DVDD 12V , 出现过流保护的现象,
状况1: 有时我一开机就会出现保护的状况,有检查 FauLt 和OTW, 现象如 Error Reporting 反馈一样.
状况2:我放1k 正玄波 信号时,有时出现10分钟左右就出现保护,散热片不太烫,温度不高与常温相同
状况3,当我放音响信号的时候,3-5分钟就出现保护.
Q1,请问这是我的layout问题引起的吗?对于layout 有哪些特别需要注意的地方呢?
Q2,附件是我的原图
Q3,烦请帮忙提供一下TPA3251 EVM PADS 原文件,我对比一下参考设计,这个案子delay了很久,烦请支持。烦请发到我的邮箱287900684@qq.com
非常感谢