这是经过TINA仿真的一个简单的电路,但是我发现输出并不是像理论计算的那样,同相反相输入端都是100mV,但是输出只有40mV。
(失调电压很低,放大倍数很低,这些影响可以忽略)你可能会说,这颗运放的偏置电流也需要考虑进去,好的,那我们来看看,按照TI之前给的教程:https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/18865,我们来计算一下,规格书宣称的偏置电流是-5.9uA,按照链接中的解释,负的代表流入运放,正的代表流出运放。再将偏置电流全部归到同向输入端,所以VF2 = 100mV - 5.9uA x 10k =41mV,所以运放输出VF3=VF2 x (1+R1/R2)-100mV x R1/R2 =-549mV,但实际仿真运放输出=40mV。是我的方法有问题?还是输出超出输出最低摆幅了??这种加减混合电路要算偏置电流的影响,将偏置电流全部归到同向端来算这样对吗???
希望可以得到详细的回答,感谢,这些问题困扰好久了