你好
我最近在使用TI的TLV3501高速比较器,把它接成过零比较器的形式,+VCC接到5V,-VCC接到地,反相端也接地,然后同相端接输入的信号(正弦波)。对此我有以下几个问题:
1· 在手册第4页的6.1章节极限参数这一块,如下图当中图1所示。信号的输入端的范围是(V-)-0.3到(V+)+0.3,这是不是意味着我不能在+VIN输入一个幅度大于峰峰600mv vpp的正弦波(因为这样的话负端就会小于0-0.3=300mv)?这是不是说我得采用一个电平偏移电路把电路抬上去?
2 如果需要抬上去,目前电路情况是需要比较的正弦波幅值范围是28mv vpp 到 2.8V vpp。因此输入的幅度不是确定的,那么电平偏移的值应该取多少呢?或者说我应该采用什么方法来达到我的目的,从而使整个幅值范围都能实现过零比较?
3 在手册的第5页,第6.6章节,图中说明了输入共模电压的范围是(V-)-0.2到(V+)-0.2,这里的输入共模电压是什么意思?比如下面的电路。如果同相端输入200mv vpp,那这种情况下的输入共模电压是多少呢?我查阅资料了解到,对于有反馈的运算放大器来说,共模输入电压的值为(V+ + V-)/2,但是大多数情况下,由于“虚短”,V+等于V-,这意味着共模输入电压就是此时一端输入的电压吗?比较器的共模输入电压还能否按照这个公式来进行计算呢?对于这一块还有很多疑问,如果有TI这方面的指导资料,或者用户手册之类的,希望能给发一下,我详细的了解一下,谢谢。