Other Parts Discussed in Thread: TLC2652A
输入信号:小信号10mV、5Hz~2kHz的交流信号,且叠加在10V/50Hz的交流信号上,源阻抗至少100kΩ(甚至MΩ以上)。希望运放能对该10mV小信号实现0.1%以上的检测精度(包括温漂)。
请问TI的工程师,我这样的考虑是否合理?
1)运放单位增益带宽应在MHz以上
2)输入电阻应在GΩ以上
3)噪声≤10nV/rtHz
4)温漂≤1uV/C
由于TI官网无法筛选输入阻抗(建议增加这一功能),请求推荐高精密运放,成本无要求。