最好的办法是将运放接上反馈回路,那么单位增益运放就是个不错选择,因为无需其他组件。不希望出现可能会使输入、输出过载或使放大器处于不确定的容易耦合进噪声的状态连接(或开路输入)。
关于电路板布局的建议:给任何未使用的运算放大器预留出空间,以备将来更改之用。可能会在重新设计或未来产品发布中使用备用运算放大器。提前做好准备。在电路板的顶层和底层连接备用运算放大器,这样如果电路稍作修改,方便测试使用。甚至可以将接在一起的节点的走线切断,为反馈回路的零器件提供布线位置。
另一种可能性...可通过选择具有单通道、双通道和四通道类型的放大器类型避免所有这些问题——OPA322是一个示例。当使用具有相同规格和性能的运算放大器时,不存在孤立的元器件,以便能更好的优化电路板布局。
对于那些可能没有使用首选方法来处理未使用的放大器的人来讲,这可让他们稍感安慰:首先不太可能会严重干扰同一封装中的运算放大器,虽然可能会在未使用的放大器中消耗一些额外电流,但系统不太可能崩溃和烧毁。大多数现代运算放大器具有独立的偏置电路,不受同一芯片上其他通道过载的影响。如果电路正常工作,请放心,然后在下一个设计中请使用最佳实践方法。