正负10V差分信号采集,要求8通道,决定采用24ADC,不知道如何选型,以及前级调理电路!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正负10V差分信号采集,要求8通道,决定采用24ADC,不知道如何选型,以及前级调理电路!
楼主使用什么类型的传感器?
下面的链接是MSP430智能电表的方案,通过电阻分压直接采集220RMS 交流信号的应用,内部集成程控增益放大器, 可以直接接受交流输入。 可以支持5Ksps的采样率。
http://www.ti.com/lit/an/slaa517/slaa517.pdf
楼主你好!
MSP430集成了32bit乘法器,可以使用Q格式表示浮点数。楼主可以参考下面使用MSP430 为 陀螺仪 和 加速度 地磁传感器接口的方案。这个方案可以减轻主处理器的负担同时节省功耗。针对楼主的应用,可以使用MSP430AFE25X 或者 MSP430F67XX 来替代下面文档中的MSP430F522X.
http://www.ti.com/lit/an/slaa518a/slaa518a.pdf
你好,从提高动态范围角度,确实想采用前级PGA驱动,实现相应很宽的测量范围,但是能否推荐多通达的PGA?
MSP430系列片上sigma-delta ADC 和 ADS1256 sigma-delta ADC 都集成有 PGA。
其中,MSP430 的 片上sigma-delta ADC 是 多通道 独立的 ADC 和 PGA。以MSP4306779为例,7通道 独立片上sigma-delta ADC 和 7通道独立PGA。
而大多数单片片上sigma-delta ADC 是 N to 1 模拟开关 + 一个通道PGA和片上sigma-delta ADC,即共享的。