This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么我做的AGC电路输入信号没有负电压但是我输出的信号产生了负电压
您好,
您的电路图是怎样的,可以附上吗? 输出负压时,您输入的信号幅值和频率是什么?您可以用示波器同时测量输入和输出信号的波形吗
我输入的信号是1MHz最大值在100mV-1V之间最小值为0的方波
您使用的电路中各运放的供电电压是多少?VREF电压是多少