Part Number: LMH6554
Other Parts Discussed in Thread: LMH6654
您好,
手册里有几个电流数据要请教一下
上图的Iout和Isc有啥区别,Iout=+/-150mA是在Vout=0V下定义的输出电流,是否也可以认为是短路电流。
还有个问题是上图的Is,为什么在负载等于无穷的情况下还会有四五十毫安的电流?
通常评估运放的功耗时,是静态电流+负载电流。那这个负载电流可以直接按照输出电压除以负载来计算吗?
多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是的Vout=0时的Iout可以认为是输出短路电流,输出短路电流Isc也是表明驱动负载能力大小的参数。但是LMH6654在note中有标注,就是Isc的持续时间不超过9秒,也就是说不是连续输出电流的大小。
Is指的是流经电源的电流大小,这里测试条件负载为无穷大,说明负载没有电流通过,即Is只为静态电流大小。
负载电流您理解的是没问题的, 输出电压的有效值除以负载。