Part Number: INA240-Q1
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA190, TIPD156
一个0.1mΩ的采样电阻,并联一个预驱自带的差分运放,在并联一个INA240,是否会存在问题;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这两个运放一起对采样电阻进行信号采集我认为是没有问题,但是对于小信号的采集,要考虑多个误差源,比如 CMR、PSR、噪声、增益误差和失调电压漂移,特别是运放的输入失调电压和输入失调电流。如果两个运放一起采集它们(失调电压和失调电流)会造成相互影响,也就是说如果自带的预驱差分运放,如果输入失调电压、输入失调电流,还有这两个参数的温度漂移参数,都比较高的话,那么对INA240的采集精度也会受到影响。
如果您仅是因自带的差分运放精度不够,而采用INA240与其并联采集,那么我认为,在这种电路连接情况下INA240的采集精度也会降级
| 功能单元 | TI(INA240A3PWR) | TI(INA190A3) | ||
| 型号 | 单价 | 型号 | 单价 | |
| INA240A3PWR | INA190A3 | |||
| 输入共模电压范围(V) | -4V to 80V | -4V to 42V | ||
| CMR(dB) | 120 | 132 | ||
| CMRR(uV/V)共模电压放大比例 | 0.00000100 | 0.00000025 | ||
| 共模电压引起的输入失调电压(V) | 0.000012 | 0.000003 | ||
| 输入偏压 | 0.000025 | 0.00001 | ||
| 偏压导致失调电流 | 0.25 | 0.1 | ||
| 失调电压导致失调电流 | 0.12 | 0.030142637 | ||
| 总失调电流(通过标定补偿) | 0.37 | 0.130142637 | ||
| 输入偏压随温度影响 | ±250nV | ±50nV | ||
| PSRR(电源抑制比uV/V) | ±10 | ±10 | ||
| 增益误差 | 0.002 | 0.003 | ||
| 采样电阻精度 | 0.01 | 0.01 | ||
| 0.1HZ到10HZ噪声 | 0.0000004 | 0.0000008 | ||
| 电流分辨率 | 0.004 | 0.008、 | ||
以上是对单个运放的精度精度计算;
两个运放并联使用,具体会影响到哪些参数,请标注;影响多大怎么评估?有没有解决办法?
大概看了下各参数,INA190大多数参数都是较INA240优秀的,感觉使用INA240并不一定比INA190误差小,下面参考设计用户指南里Appendix B有误差计算方法:
TIPD156 低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计:https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIPD156
用户指南: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidu357a/tidu357a.pdf?