Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C, ISO7310C, XTR300
我在具有多个输出通道的 DAC 上连接了多个传感器。我是否能够使用多个 XTR 器件为每个传感器传输 4-20mA 的电流信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您尝试使用 2 线变送器,则需要隔离每个变送器的输入。2 线变送器的 IRET 引脚需要浮动,不能连接到其他接地端或其他变送器的 IRET。有关 IRET 为何不能连接到环路电源 GND 以及如何隔离 2 线变送器的输入的进一步说明,请参阅随附的文章。根据需要进行隔离的位置,您可以使用数字隔离器(如 ISO7310C 或 ISO7340C)或隔离放大器。
2 线 4-20mA 传感器变送器:了解 2 线变送器 GND
2 线 4-20mA 变送器:使用外部供电电源控制 2 线变送器输出
2 线 4-20mA 传感器变送器:设计输入隔离式 2 线传感器变送器
如果您使用多个 3 线变送器,则可以使用多个不带输入隔离功能的传感器。不过,如果您使用的微控制器控制多个模拟输出端,而这些模拟输出端不以同一个接地端为基准,或者您使用的传感器以不同的接地端为基准,则可能需要隔离。
以下参考设计介绍了一个双通道组合电压和电流模拟输出模块的理论、元件选择、仿真、完整的 PCB 原理图和布局、物料清单以及测量的性能结果,该模块具有两个独立的输出端,可以使用 2 个 XTR300 在标准工业输出范围内拉取和灌入电压和电流。设计中还探讨了满足其他设计目标的电路修改方案。