This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 使用 4-20mA 电流环路变送器 (XTR) 进行设计:常见问题解答链接

本帖子汇总了在使用 4-20mA 电流环路变送器进行设计时出现的常见问题,并提供了相应的解答链接。请注意,其他输出电流范围(例如 0-20mA 或 0-24mA)也很常见,以下链接中提供的观点也适用于这些范围。本帖子中的信息聚焦于 4-20mA 电流变送器背后的理论以及有关 TI XTR 电流变送器的常见问题。

在此处观看有关电流环路变送器的 TI 精密实验室系列视频:

视频 1:4-20mA 电流环路变送器简介

视频 2:电流环路变送器配置

视频 3:模拟输入 2 线 4-20mA 变送器

视频 4:模拟输入 3 线 4-20mA 变送器

 

一般常见问题解答

什么是 4-20mA 电流变送器?

什么是 2 线 4-20mA 电流变送器?

什么是 3 线 4-20mA 电流变送器?

什么是 4 线 4-20mA 电流变送器?

如何选择 4-20mA 变送器?

TI 是否有适用于 RTD(电阻式温度检测器)输入的集成式 4-20mA 变送器?

TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?

如果我有多个 DAC 输出或多个共用电源和接地的传感器,我可以使用多个 XTR 器件吗?

是否有可帮助我构建 4-20mA 变送器的参考设计?

4-20mA 发送器用于哪些类型的应用或终端设备?

 

2 线常见问题解答

我的 2 线 4-20mA 变送器的最小输出电流大于 4mA。

我是否可以将 2 线变送器与使用其自身电源的传感器或微控制器配合使用?

为何我的 2 线 4-20mA 变送器输出无法达到最大电流 20mA?

 

3 线常见问题解答

我何时需要对 3 线变送器进行输入隔离?

我是否可以使用采用单电源的 XTR300 或 XTR305?

XTR300 与 XTR305 之间的区别是什么?