Other Parts Discussed in Thread: OPA314-Q1, OPA348-Q1, TLV314-Q1

TI专家您好:
我在使用TI的 lmv321 ,用于电压跟随作用
1 调试时,tp17这边是输入为空载(也就是lmv321的pin1 端电压是5v),lmv321 的pin4 输出是4.41v,按理说pin4 应该是5v吧
2 去掉r2211 后,lmv321的pin4 还是4.41v
请问这个电路哪里有你问题呢,好像不符合运放的规律了
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,LMV321是一款轨至轨输出的运放,但不是轨至轨输入。
当5V供电时,最大输入电压为4.2V,不允许5V输入。所以tp17这里输入空载,相当于pin1端电压5V是不允许的。最大只能达到4.2V左右,所以电压跟随的话输出也不能达到5V。
1. 您是需要汽车级的,输入输出都需要轨至轨的运放吗?因为LMV321这款是轨至轨输出,不是轨至轨输入。
2.我们来分析下您的应用:
第一,tp17这边是输入为空载(您提到也就是lmv321的pin1 端电压是5v),如果TP17空载,pin1输入5V是不允许的,因为LMV321当5V单电源供电时,最大输入只能到4.2V(也即是说不满足它的线性输入输出范围),假设在器件没有损坏的前提下,输入端给5V,实际只能达到4.2V,所以测得输出在4.4V左右。
第二,就是您指的这里的电容改成电阻之后,那这个电路是有问题的,因为pin1既上拉5V,又下拉到GND。
如果把上拉5V去掉,直接1K电阻到GND,这个电路是合理的,因为LMV321的输入最低可以达到0V,那么此时输出跟随输入,应该为0V。
总之,我们在使用运放时,首先要满足它的线性输入输出范围。
另外两个输入端不建议直接悬空或接地,这样会导致输出直接饱和到电压轨,增大静态电流,同时输入端悬空也很容易拾取容性噪声耦合到输入端。
1.轨至轨输入输出的汽车级,单通道经筛选结果如下,比如TLV314-Q1,OPA348-Q1,OPA314-Q1等:
2.抱歉看错了,以为您将电容直接去掉接地,相当于5V直接对地短路。 接下拉1Kohm电阻的话,同样Pin1也是5V,也不是在LMV321的线性输入电压范围之内。 理论上来说这里接电容到地和不接效果是一样的,接电容到地可以有效的滤除输入信号的高频部分,但是本身这里就是5V的直流信号所以接不接电容效果都是一样的。 我用TINA仿真1uf电容和1K电阻,输出都是一样的。