Part Number: LOG114
你好,
请问LOG114开发板能否直接接铟镓砷探测器,然后测试LOG114的输出。
我想把LOG114的输出直接接到ADC的采集板,ADC是14bits的,用1K的采样频率,请问采样的AD值会不会稳定,没有跳动(如果探测器的输入是稳定的)。
之前用的ADI的对数放大器芯片不是很理想,按照参考电路设计,效果不理想,所以想问问TI 的LOG114对数表现怎么样,弄一块TI的开发板直接测试,我希望,如果探测器的输入是稳定的,采集到的AD值也应该是稳定的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LOG114
你好,
请问LOG114开发板能否直接接铟镓砷探测器,然后测试LOG114的输出。
我想把LOG114的输出直接接到ADC的采集板,ADC是14bits的,用1K的采样频率,请问采样的AD值会不会稳定,没有跳动(如果探测器的输入是稳定的)。
之前用的ADI的对数放大器芯片不是很理想,按照参考电路设计,效果不理想,所以想问问TI 的LOG114对数表现怎么样,弄一块TI的开发板直接测试,我希望,如果探测器的输入是稳定的,采集到的AD值也应该是稳定的
您好,铟镓砷探测器输出什么类型和幅值的信号? log114主要因为pA的输入偏置电流的特性,用于光电二极管或其他电流源的微弱电流输出的应用。
log114这款有开发板,开发板的主页链接如下,可以订购去实际验证下您的应用:
你好 铟镓砷探测器 就是铟镓砷光电二极管,它输出的是nA的电流。我先买个开发板回来验证下。
想问下,咱们这个芯片验证过哪些类型的光电二极管吗
您好,Vlogout的输出电压最小为(V-)+600mV,然后根据Vlogout的公式,Vlogout=0.375 × log(I1/I2)。我想可以根据铟镓砷光电二极管输出电流可以实际计算下,是否满足Vlogout的最小输出电压,从而确定是否适用。
您好,我用开发板连接我的探测器测试了下,用万用表测试Vlogout输出感觉还算稳定(万用表是很普通的),如果用AD去采集Vlogout的输出,跳动就比较大(用的1KHz的频率采样的),请问有遇到这种问题不,查了下关于LOG114开发板的一些问题,也有反应过这个问题的,请问你们有什么建议去解决吗?目前开发板没有做任何的改动来测试的。 期待你的回复
可以确认不是我的电源问题,因为我直接采集Vref,还是比较稳定的。我如果用20Hzd的采样频率去采集,采集的AD值跳动就没有采样频率为1K的时候跳动大。还有我看别的帖子说,如果I1>I2,跳动就还可以,这个我还没有测试,想问问是不是这样,或者更好的解决办法
您好,LOG114主要用于 产生非常高的互阻抗增益、并且很容易达不到其最佳性能的水平。比如 PC 板布局、电路板清洁度和外部源的噪声耦合进入 (尤其是 50/60 Hz) 都会降低其性能。 输入电流越低,损坏它们就越容易。建议是最好在 DI 水中对 PC 板进行至少两次超声波清洁,以去除任何残留焊剂。另外, 进入 LOG114 的输入线最好需要屏蔽, PCB 板可能需要放置在屏蔽外壳中,而进入电路板的任何电源线可能需要屏蔽以防止交流拾取。