Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, THS3491, INA293
mosfet从高到低 和 mosfet从低到高 的切换后 震荡多久后稳定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
帖子发错了 是lmg5200中集成的MOSFET的开关动作引起的振铃 INA240是运放,抱歉
lmg5200的问题,建议您到“电源管理”版块咨询下我们的电源工程师,由他来帮您解决LMG5200的问题。
这是放大器版块,给您带来不便非常抱歉。
INA240中压摆率是2V/us 请教一下, 0.5V信号 放大到5V话,放大器这边需要的稳定时间就是这样计算:5v/(2v/us)=2.5us, 请问这样计算是正确的吗?
您好,SR指的是运放输出端所提供的最大变化速率,5v/(2v/us)=2.5us这个计算的是压摆率带来的爬坡时间。
实际运放从输入到输出的稳定时间包括三部分,一个是运放的输入输出延迟,一个是SR带来的爬坡时间,最后就是输出到达幅值之后的稳定时间。
三部分的时间和加起来其实就是常说的运放的建立时间settling time。
INA240 请问针对一个1.65V放大后的信号 这个settling time 大约是多久时间呢
对应手册分别是什么参数?
您好,运放的数据手册中一般会给出建立时间的典型值,还有些器件会给出建立时间和闭环增益的关系曲线。
INA240的建立时间典型值为9.5us或9.8us。
请问TI的运放器件的 setting time 有时间很短的嘛?是否有型号推荐,比如是否有小于1us的器件呢,请问您那边可以推荐一个 setting time 最小的型号嘛? 谢谢
只要求建立时间非常小,其他电气参数呢?
THS3491这款高压摆率运放,建立之间只有7ns。www.ti.com.cn/.../ths3491.pdf
主要是做一个电机控制相电流采样的电路放大;电流0~80mA的交流,放大后的电压在0~1.5V左右,再加1.5V偏置;
结果就是将-1.5V~1.5V电压 变为0~3V的DSP的ADC输入,一个控制周期就2.47us,希望运放的建立时间远远小于2.47us;请问您那边有推荐的器件选型嘛 谢谢
您好,抱歉回复晚了。
我看了下几款电流感应放大器,建立时间基本上都大于2.47us了。 因为这个选项不是电流感应放大器的筛选电气参数,所以我挑选了几款常用的看了下。比如INA293 在VOUT = 4 V ± 0.1 V step, Output settles to 5%的条件下建立时间为1us,但是在VOUT = 4 V ± 0.1 V step, Output settles to 1%条件下建立时间为5us。
如果只是选取建立时间比较快的高速运放,可以直接通过slew rate去排除,比如选择高速运放,选择SR较大的,像电流反馈运放THS3491等,它的建立时间只有ns级。