Part Number: OPA551
下图是OPA551手册中的一个典型应用,请帮忙说明note的内容和我的疑问:
1. 图中R3如何限制电流?我个人认为去掉R3更好,因为R3会导致输出误接高电压时损坏运放,如果没有R3,高压只可能损坏两个三极管。
2. 允许在输出-0.7V~0.7V运放驱动负载,如何理解?我使用仿真软件,输出0.4V,1A时,负载电流主要还是通过三极管提供,100Ω电阻的电流很小。
3. 图中CF作用是什么?如何确定容值?
4. 图中0.2Ω电阻作用是什么?如果想更改功率更大的三极管,此电阻如何选择?
图下的NOTE内容是:1. R3提供电流限制;2. 当输出是-0.7V~0.7V时,运放驱动负载。