Other Parts Discussed in Thread: ADS1263,
现象描述:
采用ADS1263测试信号时,测试干电池,在50SPS时可以做到21.5位无噪声分辨率;
然而设置同样的参数及输出速率,测量放大200倍的小信号,无硬件滤波,在50SPS时只能做到17.5位左右的无噪声分辨率,说明信号源噪音比较大。
那么需要做到多大的信号源硬件滤波,才能让这个放大了200倍的小信号达到21.5位的无噪声分辨率。目前使用的是INA828运放,输入前端有个小的RC滤波,原始信号源是350Ω的电桥。
外置的硬件低通滤波器应该如何设计?有理论分析吗?