Part Number: INA826
Other Parts Discussed in Thread: INA225
输入28V转48V,需要双向采样高端±10A的电流,在tina中使用INA826仿真了,但看手册中INA826的VCM范围是V- ~ (V+)-1
因此仿真中需要给INA826供电30V才可以无误差输出
想问下有没有类似的仪表放大器或者电流采样放大器,输入Vcm至少大于28V,然后Vcm最大范围可以是V+的,或者其他可以的方案也可以,比较期望输出的采样信号能够实现正负输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,可以理解为使用输入28V作为供电电压,共模电压最低要求28V,增益和带宽还好要求不高
此外,想请教下TI有正负供电的高端电流采样方案吗,可以采样双向的正负电流,输出正负的采样信号,谢谢
看下 INA225,双向电流感应放大器,共模输入电压范围0~36V;它可以测量超过其电源电压VS的共模电压的信号。 比如,应用到VS电源端子的电压可以是5 V,而被监控的负载电源电压(共模电压)可以高达+36 V。
也可以使用正负双电源供电;您具体看下,哪里不合适请反馈
谢谢,我看了这个手册,手册上没有提到可以双电源供电,在测双向电流时,采用的方法是给REF引脚提供偏置电压来实现,还是单电源供电。
想问下测双向电源时,将REF接地,Vs接5V,GND接-5V可以吗,输出的采样值在±5之间摆动
谢谢
非常感谢,IN225的手册上有个gain select表格
例如GS0 和GS1分别接GND时,gain=25
那么当实际在双电源供电时,表格中的GND代表是IN225的GND引脚(-5V)还是表示实际的地呢?