This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

要测试直流回路中电流信号的交流分量

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, INA333

工程师,您好!

        我想将直流功率回路中电流的交流分量进行采集并给微机处理,此交流分量在电路正常时候就是功率电源的纹波,当电路发生故障时电路中的交流分量会叠加一个200mV左右峰峰值的噪声信号(无规律),请问我如何提取直流信号中的交流分量(分析的频率范围到100kHz)呢?

  • 直流功率回路,噪声信号的频率最高能到100MHz?这么高频率的信号,ADC都很难选型啊。

    直接的想法是运放加AD。如果前级电路的直流正好和后级运放,AD的直流吻合,那就直接用运放做buffer,驱动后级AD。如果前级电路的直流和运放,AD的直流合不上,那就用两级运放,第一级接成单位增益缓冲,把前级和后级隔开;第二级接成反相的电平转换组态,如果觉得信号幅度不够,可以在第二级放点增益上去,然后驱动后级AD。

  • 不好意思,频率范围写错了,是100kHz。囧。。。另外一个问题是我如何把电流信号引入到调理电路输入端?检测电阻吗?

  • 在你之前的帖子,你提到发生故障时,会有一个“200mV左右峰峰值的噪声信号”,究竟要处理的是电压信号还是电流信号啊?

    如果是电压信号,可以考虑用电压互感器,把前级的直流挡掉,然后在互感器次级的中心抽头,加一个共模电压上去。在次级输出接一个同相放大的运放,如果觉得增益不够,可以放些增益上去,之后就是ADC。

    如果是电流信号,应该有那种电流转电压的所谓“电流互感器”?如果有的话,直接用这种互感器,后级电路与前面相同。

    需要你确认的

    1. 采电压还是电流。

    2. 能否找到能支持到100KHz的电压互感器或者“电流互感器”。

  • 我需要采集的是电路中的电流,比如直流电流为5A,我需要的是5A上的交流成分

  • 可以试试用通用运放OPA171,或者仪表放大器INA333,取决于获取信号的方式。