This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3601: 关于 TLV3601(TLV3603)的问题咨询

Part Number: TLV3601
Other Parts Discussed in Thread: TLV3603

 1. 当不焊接 TLV3601(TLV3603)时,信号的输入输出图如下:

放大后清晰的输入模拟信号:

由图可知,输入的模拟信号稳定无毛刺。

2. 当焊接 TLV3601(TLV3603)时,

信号的输入输出图如下: 放大后清晰的输入模拟信号:

有图可知,由于加上了 TLV3601(TLV3603),导致影响了输入的模拟信号波形,在尾部产生了 比较多的毛刺。进一步导致比较器输出后的波形紊乱。 问题:是什么原因导致了上述芯片焊接后,导致输入信号收到了影响

  • 您好,

    看输入的信号,如下截图红色框内部分,比较器的同向和反向输入端的电压很难区分出谁高谁低,因此比较器输出振荡,而在红色框外的其他时间段的信号,可以明显区分出输入端的信号谁大谁小,因此输出固定;

    建议加迟滞电路,如下datasheet 截图处描述,可以解决由噪声引起的振荡,但是像您上面红色框内输入信号,比较器两输入端电压几乎相等,不建议输入这样的信号;

  • 但是为什么会影响到输入的模拟信号呢?迟滞加过,震荡减少很多,但是前级的模拟信号还是被影响了。

  • 很可能是因为输出信号频率较高,而PCB上两信号线走线比较近发生了串扰,变化的电信号会产生变化的磁场,变化的磁信号在导线上又会产生变化的电信号,因此输出与输入信号应尽量远离,输入与输出信号应尽可能短,且周围净空无其他信号

  • 输入输出都是按照这个布局来的。负信号连进去没有问题,正信号一连进去就有问题。不管正输入连接的是IN+还是IN-。

  • 您是单电源供电吗?您的完整电路是怎样的?您的输入信号幅值范围是多少?

    如果您将负的信号直接接在TLV3601输入端是不可以的,因为它的两输入管脚的输入范围是VEE–0.3V 至 VCC+0.3V,单电源供电的话,最小是-0.3V

    负信号连进去没有问题,正信号一连进去就有问题。不管正输入连接的是IN+还是IN-。

    我不确定您这里是什么意思,正信号一连进去就有问题,此时比较器的反向输入端接的是什么?或者您可以给出此情况下的电路图吗?