关于TINA软件的使用,请教以下几个问题。
1、下图中同相放大的波形和反相放大的波形是如何放在同一张图里面的?(黑线是反相放大,其余是同相放大。)

2、下图中的PSRR波形是如何仿真的?

3、顺便再问下CMRR如何仿真?
4、下图中offset的温漂是如何仿真的?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于TINA软件的使用,请教以下几个问题。
1、下图中同相放大的波形和反相放大的波形是如何放在同一张图里面的?(黑线是反相放大,其余是同相放大。)

2、下图中的PSRR波形是如何仿真的?

3、顺便再问下CMRR如何仿真?
4、下图中offset的温漂是如何仿真的?

您好,您是看的什么文章里,有介绍这些是TINA仿真的吗?
TINA主要对AC(相位,幅值,增益对频率的关系),DC(各个节点电压,电流,输出和输入关系),瞬态响应做仿真。
好像是不能对CMRR,PSRR以及Vos做仿真的呢。
就是下载了OPA170这个器件的参考仿真电路,用TINA软件打开后就可以看到了这些仿真图,不过作者都是截图贴在了仿真界面上,并没有说明是如何操作的,所以我想请教一下你们。
如下图红框。

1. 关于第一个不同增益随频率变化的曲线。 是这样进行仿真的,利用tab栏中的这个“选择控制目标”。

我们知道,OPA170的这个电路中,Gain=RF/RG.只要改变Rf的值,就能改变增益,所以这个控制目标就是Rf。
因此我们将这个光标点击Rf,如下:
“
点击”..."后;

更改Rf要的阻值范围,比如G=100的话,我们需要RF=1000K。 因此我这里设置start 可以为10K,end 为1000K,三种可控制阻值分别为,10K,100K, 1000K, 如果Gain=-1的话欧文,可以设置-10K。

此时我们看到RF的右上方多了一个*。

然后进行AC传输特性仿真:可以看到,同时对RF几种不同阻值的控制进行仿真,和下载的仿真结果是相同的。

关于CMRR和PSRR的仿真,我这边需要再看下是如何仿真的。
但是对于Vos的仿真,给的参考电路中有Vos,它是一个直流特性,所以我们选择DC传输特性里的“temperature analysis”,仿真结果也是相同的。