Part Number: OPA333
hi 大家好,
之前硬件工程师做了这块电路,我没有太理解这块电路的工作原理,可以请大家帮我看一下嘛?
以下信号 ADC_COM1(2/3)为从外部端口进入的信号,ADC_IN1(2/3)为接MCU 的AD口,ADC_INA1(2/3)为进入运放的信号,见图2


然后信号进入运放之后,ADC_INB1(2/3)进入ADC芯片的,见图3:

然后ADC芯片通过SPI与MCU进行通讯。
我不太理解整个电路的工作原理,进去的是什么信号(电压还是电流),然后OPA333输出的是什么信号?经过ADC输入和输出的又是什么信号呢?