Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, LM258, TLV2372, TINA-TI,
我用LM2904搭了个减法器,当作差分放大使用,单电源+12V供电。现在发现一个不理解的现象,已经困扰一周多了。
正常现象:当把上拉12V的两个18k电阻跟12V断开时,输入差分0V,输出也几乎0V;上拉接上后,输入差分高于1.5V,输出都正常;
奇怪的现象:两个18k电阻上拉接上后,当输入差分低于1.5V后,输出就停在0.68V,不再往下走,量了一下反相端对正相端电压差已经过大了,在输入差分减到0V时反相端对正相端电压差最大达到了约300mV,像是已经失去调节能力了。
同样的外围电路,试了LM258/358都发生了同样的问题,而更换成ADI_AD8567, TI_TLV2372, TI_LMC6482这些rail-to-rail的运放,都没有这个问题发生。
我认为这个问题跟是否为rail-to-rail没有关系。但是没弄明白原因,现在还是想用普通的运放,但是首先得弄明白原因,然后再看解决方案。谢谢