Part Number: PGA308EVM
Other Parts Discussed in Thread: PGA308
标定板故障排查:
我们在使用TI官方给的PGA308标定板时出现这个问题:
上电,连接好USB和电脑之后,如果出现只有两盏LED则上位机报错,无法连接硬件。如果出现三盏LED亮则可以正常使用。图片1和图片2已经附上。

连接顺序如下:
1.接入6V 适配器,此时只有两盏LED点亮。
2.连接USB口到电脑。
3.双击软件此时,弹出如下附图3。
4.点击确定后弹出如下附图4。
5.将RAM/OTP Modes切换成Run out of RAM之后如下附图5。
麻烦给出问题排查方法,谢谢!