This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV2462: 芯片封装一脚标识疑问

Part Number: TLV2462

常规看到的该芯片的封装1脚标识是半圆形,发现有一批物料的一脚标识是个完整的圆形,想请问下,圆形的一脚标识芯片也是我们原厂的标识的一种么?

  • 您好,

    不同的制造工厂有不同的注塑工具,因此即使在相同LTC和同一条编带的产品上,其定位孔的尺寸或外观也可能不同。您在使用 TLV2462的过程中是否遇到了电气方面的问题?

  • 谢谢Amy关于外观的答复,关于电气方面的确遇到了一些问题。

    1)如上图,电路功能是一个可控恒流源,TLV2462的pin5,脚是一个DA的输出,预期的功能是,通过DA输出一个电压(0.763V),pin6脚应能跟随到0.763V,通过反馈控制mos的开度实现恒流138ma。

    2)我们前期采用TLV2462CDGK,可以满足要求,性能稳定;但最近我们用了一批TLV2462IDGK,其他未变情况下,恒流到了162ma左右,放大倍数不受控制了。

  • TLV2462I与TLV2462C的区别仅温度范围不同,且TLV2462I温度范围比TLV2462C的还要大,TLV2462I可以代替TLV2462C使用,您这次采购的TLV2462I全部都有这个问题吗?TLV2462I的购货最终来源是TI吗?

  • 我们测试了10pcs,都有同样的问题。购货渠道我们已近在溯源,我看外观有差异,导致我发起这个提问。

  • 好的,关于鉴别真伪,我们一般都是建议确认产品进货渠道最终来源为TI,不建议从丝印、外观等判断是因为其他盗版 IC 生产商能够仿制它。