Part Number: LMH2100
Hi TI:
根据数据手册36页和37页,不同的电路输出的Vout不同,差一个Vref。如果用单端输入(Vout中包含着Vref),那ADC转换后该如何处理该信号?是要做一个电压差吗?
Best Regards!
Alee.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMH2100
Hi TI:
根据数据手册36页和37页,不同的电路输出的Vout不同,差一个Vref。如果用单端输入(Vout中包含着Vref),那ADC转换后该如何处理该信号?是要做一个电压差吗?
Best Regards!
Alee.
您好,
您说的是单端输入ADC和差分输入ADC吗?如下截图电路所示,如果单端输入ADC的话,ADC采集的电压值就是 VOUT = IDET* RTRANS + VREF ;
如果差分输入的话,ADC采集的电压值VADC = VOUT – VREF = IDET *RTRANS。
它们之间的区别就是
1、采集的电压值不同,一个是 IDET* RTRANS + VREF ,一个是IDET *RTRANS;
2、另一个区别是需要的ADC不同,一个需要单端输入的ADC,一个需要差分输入的ADC。
ADC单端输入的话,如果您最终需要的值中不希望包含VREF ,那么就需要在主控端从采集的ADC值中减去VREF 值。


为更加有效地解决您的问题,我咨询了美国的工程师,他的回复如下:
Vref 电压应该是下表中的Vout.min,约为 0.3V 。

在数据表中提供的公式 (Vout = IDET* RTRANS + VREF) 是用来解释输出级输出电压的,该方程式不能用来计算输出电压,因为 IDET 是未知的。
您需要按以下方式来计算输出电压:
Vout = Kslope(Pin - Pintercept) .
因此,根据输入功率,Kslope和Pintercept估计输出电压。
如果您能够详细说明您的应用,我可以更好地为您提供支持
I can support you better if you can elaborate your application