This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3501: 如何分析电压比较器的负反馈连接?

Part Number: TLV3501

如何把TLV3501负反馈连接会怎么样?

  • 抱歉回复晚了,比较器不能像OP一样线性输出,它只能输出高低电平,就像数字信号一样。

    所以通常是不会将比较器和运放一样负反馈连接。但有时候会将运放考虑当作比较器使用,但是运放当比较器使用,也需要注意几个方面,输入共模电压,传输延迟,压摆率,过载的恢复时间等等,所以如果运放当比较器使用也需要注意。

  • 谢谢您的回复。我把tlv3501的输出通过一个电阻接到了反相端,同相端接地的时候,输出有一个500mv左右的电压,不太清楚为什么会这样?只能大致觉得是输出推挽式的三极管未工作在饱和区,应该工作在放大区,具体500mv是怎么产生的呢?

  • 麻烦把您的电路附上,我这边看下。

    三极管工作在放大区的前提条件是发射结正向偏置,集电极反向偏置,但是也不是接了负反馈,它就工作在放大区的。

    500mV的产生,有可能是输入偏置电流经过反馈电阻这个回路形成的压降。 

  • 第一幅图中没有接JFET,仿真结果是零,但是实际测量有一个电压;后来接了一个JFET,结果就跟一个振荡器一样了。仿真基本为零,和实际差别很大,是示波器的测量回路导致的吗?按理来说,示波器的输入阻抗很大,对结果不会有很大影响,希望您帮忙分析一下,非常感谢!

  • 把比较器结成负反馈,按照您的电路,输出电压为1.5V。 您测试的是500mV是吗?

    比较器是不能按照运放的虚短虚断去分析的,并且它不能线性输出。所以并不是理论上输出为0.

  •  接成负反馈的时候,输出是在1.5V左右,但是我看数据手册是说shutdown要连接电源负端3501才有效,为什么您仿真里要连接正啊?而且比较器不能线性输出的意思应该是只有5V和0V输出吧,为什么输出1.5V(直接测量的输出管脚)呢?测量500mv是我在负反馈回路中加入一个场效应晶体管导致的,可以看一下我之前发的第三张图和第四张图,这里我觉得是因为探头里的电容导致的,经过JFTE之后,1.5V的电压有一个压降,给电容充电,之后3501输出低电平,电容放电,但是从波形看,电容放电到200mv左右的时候,又会再次充电,这个时候应该同相端输入电压高于200mv,但是同相端输入接地了,不太清楚为什么这个时候3501输出高电平了?