目前我要调理两路信号,一个是1k-100kHz,峰峰值在1mV的信号,另一路为5MHz-80MHz,峰峰值在1mV的信号,当然如果5MHz-80MHz所选运放能够满足要求,则该运放也会满足1k-100kHz信号的调理,不知这么小的信号放大100倍的话该如何选择运放?看到MHz的运放的Vos往往都达到mV级
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
其实这么小的信号放大,楼主一定要注意运放的噪声。你可以看看OPA2376, 各方面的性能都不错,把100倍gain分两级放大。
但需要注意的是:输出轨的问题,要在运放的负端电源加一个非常小的负压,比如用LM7705产生,就可以保证输出不受限制。
好的,我先看看这款运放,本来准备前级用INA128,后级再用一个通用运放调理的
Qiangang SUN 说:额,还以为Vos是不定的呢,通过电容是否可以将Vos去除?
hi,
这么说吧,首先无论是AC only,DC only or AC+DC 的input 下 ,low offset 通常都是习惯上的选择,这也是有道理的,先看下面的解释。
AC only 时候,理论上并没有必要选择low offset,这是因为offset 实质上是DC signal,但你上面说的“以为Vos 是不定的”也是正确的,这是因为短时间来看它的确是稳定的,但随着系统从开机到正常运行只要芯片温度在变化,或者电源等有抖动,它也会随之有变化,但这变化并不是AC signal 那样有规律或者那样快的固定频率。最终,随着你的系统运行达到热平衡,这时候似乎各种因素也趋向稳定,offset 也就随之更稳定。从波形上看总体水平,略带些许抖动。注意上面的前提是你的系统够strong 而不要稍有风吹草动就飘了。
综上有,
1. 加AC cap 理论上是可行的,但我不推荐这样的方式,因为目前我是没见到成功的范例,而且受电容的选择和offset的稳定度等影响会花大量时间来调试,不如后级调理可以从实际输出的信号入手来的直观。
2. 最开始说的通常习惯上我们还是选择low offset也是有一定道理的,这就好比offset 的力量越大你就越难控制它,你需要一个较稳定的系统来控制住它。但记住这里的 low offset的确并不是必需的。
Hi Qiangang SUN,
mister的意见是有道理的,与其对夹杂比较多的失调信号的输出信号做处理,不如选个offset小的放大器将信号放大后直接送到后面其他模块电路,节省时间和大量的调试。
如果您的问题得到解决,请帮忙结掉此主题,谢谢!
Qiangang SUN 说:谢谢你的回复~对于上文中的“后级调理可以从实际输出的信号”用的是什么方法呢?
在不影响后级系统的前提下一般可以直接最后用软件方式消除。
仪表运放在这儿有什么好处呢?
“最后交流耦合来实现”,是指在调理电路最后一级(比如ADC输入端)加隔直电容吗?
kuiwei zhang 说:建议使用差分放大器或仪表运放,但是要注意选择运放的GWP,差分运放如果电阻匹配的好可以有很高的CMR; VOS在交流放大里并不关心,可以通过直流偏执前端,最后交流耦合来实现。
对于小信号的调理,仪表放大器的优势在于其内部结构的处理,有些仪表放大器内部由三颗运放构成,其差分输入端通过buffer来增加输入阻抗,最后一级运放的输入也采用差分输入,对共模噪声的抑制可以达到110dB以上。
Vos属于放大器的直流特性,每一颗放大器在出厂后其Vos都是一个固定的值,所以Vos是可以采用相应的技术进行校准的,通常在硬件上处理的话可以在输入端通过增加偏置电压来对放大器进行调零,软件上的话就是对放大器所有非线性因素进行校准,参考前面的回帖。