请教各位:我在用VCA810的Datasheet 里面给的AGC应用电路做了一个AGC的电路,但是输出结果为一个1.6V左右的直流信号!!!
基本情况是这样的:1、因为手头没有OPA820的芯片,所以改用了OPA602.(不知是否可行?)
2、我想要得到一个固定的输出幅值为1V多的信号,所以将图中的0.1VDC通过电阻分压的形式改为了1.5VDC左右,不知是否会有问题
3、为了满足Vc<2的要求,我将图中的V-设定为了-4V左右
测试情况是:1、可以测得Vc= -1.89V,(此时opa602运放的输出是-4.9V左右) ,此时应该是有一个放大的,但是VCA810输出的是一个直流,而 且改 变输入电压,输出都没有改变 。
注:片子都是没有问题的。
求解答!