Other Parts Discussed in Thread: OPA4376
TI有没有这类芯片,一路模拟信号输入,而输出多路相同的信号,简单来说就是将一路信号作为多个输入使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你是什么信号?带宽,幅度,对输出驱动能力有没有要求?
可以考虑用运放做buffer分成多路。
是交流反馈信号,频率50Hz左右,幅值在5V一下,作为运放的输入。TI有合适的芯片吗?
看你输出有没有电流要求。还有你的幅值更具体点是多少,最大值和最小值,这个涉及到运放供电的问题。
你可以看下OPA4376。4个通道可以实现1分4.