TLV3501按数据手册给的迟滞比较器方式将几十KHz正弦波转换成方波时上下边沿均出现糟糕的抖动,这是怎么回事?电路板子做了几个还是是如此,是片子的问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路是接成数据手册P7页的迟滞比较器方式,有靠近电源的10u钽电容旁路,和靠近芯片的去耦非极性0.1u电容。按照数据手册,单电源供电时输入信号幅值范围为0-0.5Vpp~Vs+0.5V。测量时单电源+5V供电,信号源直接给信号,输出直接接示波器,无负载。输入上MHz正弦波时,波形良好,只是几百KHz以下才在边沿出现这样的一团东西。另外,用另一高速比较器TL3116测试,低频<100KHz时比较波形更挫,整个高电平都是一团这样的振荡。最近在做宽幅值范围,宽带(过10M)信号整形,试了各种比较器,除上述两个高速COMP还试过TL714,也不理想。输入信号幅度比较大才能比较出方波,调试时前级都加了运放放大。难道非得拔高低频分开用两路去做这个整形,还是说我做的板子(做了了好几块测都这样)有问题,导致这些高速比较器低频时工作不正常?整形能不能做到信号幅值超过门限几个mV就能触发翻转?
谢谢你的解答,继续讨教……
"输入信号SR较之翻转时间小很多,该情况更容易发生"?SR=Slew Rate?
1. 对于高速器件,电容的位置甚至比其容量更重要;因此最好提供你的PCB设计图一起看看;
器件在电平翻转时有可能产生较高的感应电平从而影响输出;
一个建议就是改善电容位置与容量,可以参照下图或者手册中的位置以及电容容量
改善地线设计
2. 高速比较器的翻转时间很短,这就要求输入信号也有对应的快速边沿变化,否则比较器会在门限附近跟随输入变化
从而导致输出的边沿变得非常毛糙;
如果输入信号频率为50KHz已经确定,可以换用较低速度的器件,如TLV3702等
你可以拆除外置迟滞电路,测试看看,这样会使得毛刺减少,因为超过门限越多翻转越快毛刺越少;
楼主你好!
这是一个非常典型的问题:
1、高速比较器的slew rate非常高,放大倍数非常大,这意味着信号在接近比较值附近的时候,微小的噪声和抖动都可能被放大。所以,高速比较器在低频的时候往往容易在翻转的时候出现振荡的现象;这可以解释为什么在低频的时候,TLV3501、TL3116 容易出现振荡,而LMV3393这种低速的通用比较器却工作的很好的现象。
2、除了楼上各位提供的改善电源之外,可以考虑的解决方法:
a)在比较器前加入滤波器;因为噪声的频率成分比信号高;如果同时需要覆盖高低频段,那么做则可以在高频时旁路这个滤波器;
b)增加迟滞比较器的阈值;
TI工程师
你好 ,你说的 “”如果 同时需要覆盖高低频段,可以在高频时旁路 滤波器“”, 这句话怎样理解, 能提供一个电路图来说明吗 ?
我想请教下一个问题:我了解到 输出端串联一个小电阻 也能消抖,请问 你刚才说输出级串联1-2K 的电阻 是根据什么情况去设定的呢 ?