Part Number: LOG114

你好,这是我的电路图,目前的问题是VLogout的输出不正常,不服从VLogout=0.375*log(I1/I2)+2.5V。
我之前使用log114芯片的时候,背部的exposed thermal pad没有接到V-。重新制作PCB后已经将exposed thermal pad接到V-,但是输出还是不正常。请问是否有可能是之前使用时将芯片烧坏了,还是存在其他问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,之前thermal pad没有接到V-,是悬空处理的还是接到其他电位上了?如果悬空的话,应该不会烧坏,但是如果接到其他电位,有可能会烧坏。由于die是用导电胶粘在散热焊盘上。硅片底部位于 V-电势上,散热焊盘也必须位于 V-电势上。否则,会有电流流过die导致芯片损坏。
关于您的电路,单电源供电看起来没问题,看A4和A5 都没有使用,所以 R8和R9的电阻可去掉,这里的电阻分压(IN4接在R8上)是为了给内部运放A4建立偏置电压(IN4的电压V=Vref*R8/(R8+R9). 如果不用A4 的话,这两个电阻可不接。
现在log114不服从VLogout=0.375*log(I1/I2)+2.5V,测得的多少?I1和I2电流分别为多大?
是的,不满足Vlogout的公式,有量参考电压Vref的电压准确 吗?
之前thermal pad没有接V-,有接其他电位点吗?悬空的话问题不大,如果接其他电位,芯片底部会有大浪电流通过导致芯片损坏。
除此之外,单电源供电电路没问题,只是A4和A5没有使用,通常不用的运放不建议悬空处理,参考下面blog关于unused OP的处理方法:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do#comments
所以建议您这边做两个验证。
1,将不用的A4和A5不要悬空处理,参考上述blog。
2.更换一片试试,如仍有问题,再联系。