Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8760, DAC7760
需求仪表信号传送,4-20ma的方案。其精度要求0.5左右。 考虑用DAC直接输出4-20ma的芯片,稳定,但是价格高。 考虑过用UI转换芯片,U用51输出PWM来控制,但是PWM滤波之后 是否能到达到0.5的要求?暂定3线制,如有两线制方案更好。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8760, DAC7760
需求仪表信号传送,4-20ma的方案。其精度要求0.5左右。 考虑用DAC直接输出4-20ma的芯片,稳定,但是价格高。 考虑过用UI转换芯片,U用51输出PWM来控制,但是PWM滤波之后 是否能到达到0.5的要求?暂定3线制,如有两线制方案更好。谢谢。
你好,
不知您的传输的已有的信号已经是数字量了吗,我们有DAC161S997,这个是两线制方案,用SPI连接数字部分。类似的还有161P997,是单总线连接MCU。
最近新出的三线制DAC8760系列应该也是不错选择,应该能满足您的要求。
如果您使用的是RTD、桥式等常用的常用传感器,可以直接使用XTR系列而不必使用MCU,一些有自带激励电路:http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/4-20mA-conditioning-products.page?paramCriteria=no
用PWM需要看你的滤波器设计了,你可以用TI的TINA工具结合你的MCU能达到的PWM精度来仿真一下。
第一次做这个东西。 很谢谢你的指导。 由于单片机不是采用430 所以 两线制还是比较难以做的。 我试试用三线的方法。
有没有典型的芯片呢? 如果采用这种方案, 还是选择DAC芯片比较好。 毕竟要考虑成本。
不知道你的系统大概构想是怎么样的,两线不一定就要很低功耗的MCU。你MCU负责采集什么信号?除了采集信号和发送信号外,还负责什么工作呢?
MCU内部没集成DAC的话DAC7760应该能满足您的要求,我猜价钱也不会多贵,12位的。
不好意思回复的比较迟。