Other Parts Discussed in Thread: THS3120, LM3886
你好,想选用THS3120,通过外加器件的方法扩展输出电流及电压,要求的供电电压200V,输出电流10A,摆率200V/us 负载特性是电容。输出宽约10us脉冲,请帮忙找合适的OPA 。谢谢!我的联络方式:bfsj02@126.com 张生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好, 170V/us是你的压摆率要求,实际输出电压摆幅会有多大呢? 谢谢!
hi 你好,
TI暂时没有能满足这么大输出电压的产品。谢谢!
你好,
我理解你的问题,不过在你的问题中,需要兼容大摆幅,输出电流,以及速率。头两个要求都很高。 最大的限制在于电压摆幅以及slew rate的折中。
如果接受折中方案,比如,若能折中输出电压,如果能找到支持低频的变压器,可以用LM3886之类的器件,用变压器放大得到高压信号。 (不过slew rate又不满足要求)。
若折中输出电流和输出电压,考虑slew rate满足要求的器件,则可以用多器件并联的方式来驱动, 再合并上变压器来取得高压信号。 (不过满足100V/us的slew rate的器件,最大36V供电,450mA电流。 )
这个问题目前还是开放的,欢迎有相关应用经验的同学发表讨论。