Part Number: LMH7322EVAL
Other Parts Discussed in Thread: LMH7322


原理图如上,该原理图借鉴于开发板。 LEP设置为高电压,LEN设置为低电压时为锁存模式,设置为锁存模式的时候,开发板是可以有输出的,但是相较于非锁存模式,信号幅值衰减比较大。但是我们做的这个板子如果按照锁存模式设置的话,直接就没有输出了,请问有可能是什么原因? 还有就是LMH7322EVM开发板的手册是否有错误或者更新?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMH7322EVAL
Other Parts Discussed in Thread: LMH7322


原理图如上,该原理图借鉴于开发板。 LEP设置为高电压,LEN设置为低电压时为锁存模式,设置为锁存模式的时候,开发板是可以有输出的,但是相较于非锁存模式,信号幅值衰减比较大。但是我们做的这个板子如果按照锁存模式设置的话,直接就没有输出了,请问有可能是什么原因? 还有就是LMH7322EVM开发板的手册是否有错误或者更新?谢谢
您好,
LMH7322输入级和输出级的供电电压分别是多少?
但是相较于非锁存模式,信号幅值衰减比较大。
这里是多少?
但是我们做的这个板子如果按照锁存模式设置的话,直接就没有输出了,请问有可能是什么原因?
“没有输出”具体是什么意思? 输出低电平?还是输出噪声?
应该没有更新,我在官网上只找到如下A版本:
您好!
1.板子供电是+2.5V和-5.2V,和开发板一致。
2.如果是非锁存模式,开发板输出信号幅值大约在200mV。如果是锁存模式,开发板输出信号幅值大约在40mV左右。但是此时是能正常看到输出的正弦波的。 我们自己的这个板子,锁存模式输出就是一条直线,没有波形。
3. 请问开发板的手册是否有更新?
您上面说的是开发板二级后的输出吗?您是否验证了第一级输出没问题?
非锁存模式时,开发板第一级比较器也就是U1-A的输出信号是怎样的?这一级是LVDS输出,应该是VCCO-1.1V、VCCO-1.5V,差分电压典型值是355mV左右,如下截图所示:

锁存模式时,开发板第一级比较器输出是怎样的?
3. 请问开发板的手册是否有更新?
上面所附链接A版本是最新版本。
原理图我看和EVM是一样的,但是 第一级输出幅值就不对,您输入信号是什么样的?频率、幅值是多少?实测各供电电压正常吗?
您测试了几块电路板,输出结果都是这样的吗?
LMH7322SQ和LMH7322SQE电气上没有区别,区别是包装数量不一样:

您好。我也对比原理图,应该是一样的,测了几块板子,同样第一级都设置为latch模式,evm就有波形输出,但是我们的板子就没有输出,就是一个直流电平信号。供电都是正常的,+2.5V和-5.2V。幅值差不多是±1V,频率不定,是一个变频时钟。所以一直找不到原因,卡在这儿好久了,看看您能不能帮忙看看问题,谢谢。
我是感觉在EVM非锁存模式时输出信号幅值200mV也不太正确,因为LVDS信号差分要在350mV左右。
供电都是正常的,+2.5V和-5.2V。幅值差不多是±1V,频率不定,是一个变频时钟。
EVM板在非锁存模式时,输入信号也是这样的吗?幅值变化是±1V,有无直流成分?最大频率是多少?
对于锁存模式,锁存功能旨在阻止比较器工作,如果锁存功能被启用,则输出被冻结,此时输出引脚上的逻辑信息被保持,直到锁存功能禁用。
如果是锁存模式,开发板输出信号幅值大约在40mV左右。
EVM处在锁存模式,输出应该不再变化才对。这里40mV是否为干扰信号?您可以附上测试波形吗?